Beste Inhalte
Suche Adapterservice für HAMA Notebooknetzteile
Hallo,
Ich kann keinen Artikel im Online-Shop finden:
https://community.conrad.com/discussion/2501/auf-der-suche-nach-hama-netzteil-adapter-typ-a-fuer-sony-vaio#latest
Ich habe mich gefragt, ob ich es noch in den Läden finden kann.
Vielen Dank und freundlichen Grüßen,
Daniele

Aw: Suche: Relais für digitale Modelbahn
Ja das ist nun Klar
In der Modellbahn brennen mir ab und Zu Decoder durch wenn Ich nicht aufpasse und eine Weiche kreuze aufschneide da die Zentrale nicht schnell genug anspricht
Ich baue dort nun Sicherungsautomaten ein mit 0,5A und wenn die auslösen soll das Relai
keinen Strom mehr bekommen und beim umschalten Lämpchen anschalten was in der Tat fast nichts ist .
Wenn Ich die Sicherung dann wieder einschalte fließ Max 0,5A mit 16V und steuert und stellt das Relai wieder zurück
Ich Danke dir für deine Hilfe
ich werde nun ein 24V DC Print Relais als Wechsler aussuchen ( oder mus es doch AC sein )
denn das Relai läuft Quasi auch mit weniger wie 24 V ( hier 15-16V ) darf aber Max nicht mehr bekommen

Aw: Suche: Ersatzsensor für Wetterstation TE338NL
Hallo @thomas62, den Sensor haben wir nicht mehr im Sortiment. Leider konnten die Kollegen auch keine möglichen Ersatzkandidaten nennen. Eine Kompatibilität mit anderen Sensoren ist trotz gleicher Frequenz wegen unterschiedlicher Datenprotokolle nicht gegeben. Ggf. sind Reparatur oder gebrauchte Ware ein Workaround. Falls Ersatz nötig wird, kannst du hier bei den Funkwetterstationen einsteigen.
Aw: Wie binde ich einen zweiten Sygonix RS2W Funkwandschalter in ein bestehendes System ein?
Hallo @Stane, jetzt verstehe ich das Problem. Die Aktoren sind so verbaut, dass du sie nicht zum Anlernen bedienen kannst. Leider ist dies notwendig, siehe bitte hier:


Aw: Bestellung wird nicht versendet
Hallo @Benni112
wir haben bezüglich der abweichenden Lieferanschrift noch keine Rückmeldung erhalten, daher wurde die Bestellung noch nicht ausgeliefert.
Aw: Wo ist meine Bestellung?
Hallo @aml68
aufgrund des aktuellen Paketaufkommens bei DHL dauert die Bearbeitung etwas länger. Ich habe soeben eine Laufzeit -Reklamation an DHL gegeben. Eine Stornierung ist nicht möglich, da der Artikel sich nicht mehr bei uns befindet, sondern schon an dich unterwegs ist.
Aw: Was bedeutet offene Position bei Klick and Collect Bestellung?
Hallo @Maxi_NE555
es ist alles da - bis auf die Artikelnummer 155459. Die sollte ab morgen dann auch verfügbar sein.
Aw: Wie lässt sich der RSL Funk-Steckdosendimmer mit Alexa verbinden?
Hallo @tomcgn33, aus der Theorie würde ich sagen:
Amazon Echo: Passendes Gateway* installieren, dann den Alexa Skill Sygonix RSL RS2W nutzen.
Conrad Connect: Nach Installation des Gateways erfolgt die Verknüpfung in Conrad Connect.
- Das Pendant auf 868-Mhz-Basis ist das RS2W Gateway