Beste Inhalte
Aw: Suche Ersatz Bauteil KEMET 07 K275 13 09. Gibt es eine Vergleichsliste dafür?
das Bild wurde eingestellt, sieh mal drauf.
Aw: Kann man bei einer Sat-Anlage mit 8 Ausgängen einen Multi-Schalter mit nur 4 Eingängen verwenden?
Hallo @Plehmann ,
es ist kein Problem. Die übrigen Anschlüsse müssen nur gegen Feuchtigkeit geschützt werden. Wie wäre es mit der DE-2729-1946-0 Warmschrumpf-Endkappe . Die passt gut über den Anschluss und schützt gegen Feuchtigkeit. Er braucht nicht geschrumpft werden.
Gruß aus dem Norden
Michael
Aw: Suche Tipps und Bauteile für Anschauungsmodell in Fahrschule
Hallo @Krobot007,
benötigt wird :
Conrad Components "HB 68.1" Blinklicht Bausatz
Miyama MS 500-BC-C Kippschalter als Blinkrichtungsschalter.
Den TRU COMPONENTS TC-R13-529BLRT Druckschalter als Warnblinkschalter.
Zwei Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SB130 zur Trennung der Blinker.
4 TRU COMPONENTS LED
Alles zusammen wird wie unter skizziert verdrahtet. Die Betriebsspannung für die Blinkplatine ist nicht eingezeichnet. Sie wird an plus und minus 12 Volt angeschlossen.
Gruß aus dem Norden
Michael
Aw: Gibt es externe Mobilfunkantennen mit Lightning Anschluss für das iPhone?
Hallo @Christian ,
leider hat der Lightning Anschluss keinen Antennensignal am Anschluss.
Das Prinzip beruht auf gekoppelten Antennen. Eine Repeaterinstallation muss von dem Netzbetreiber genehmigt werden, daher ist es aufwendig. Voraussetzung ist ein guter Handyempfang vor den Haus. Die Signale werden durch eine Koaxkabel besser geleitet als durch die Kellerwände. Dieses ist eine Voraussetzung für besseren Empfang im Keller. Gerade Stahlbetonwände dämpfen den Handyempfang sehr. Auf der Karte der Bundesnetzagentur können die nahe gelegenen Funkmasten gefunden werden. Hier wird auch die Strahlungsrichtung angegeben.
Die Wittenberg Antennen LAT 60 Richtantenne GSM, UMTS, WiFi, LTE, 5G wird mit dem Wittenberg Antennen Empfangsverstärker Handy Power Box 2 SMA-Buchse einfach verbunden. Die Stecker passen aufeinander.
Für eine Repeaterinstallation kann ich den GSM-Repeater-Shop empfehlen.
Gruß aus dem Norden
Michael
Aw: Mein Renkforce 3D-Drucker hat den Druckerkopf in die Magnetablage gefahren
Ja der Drucker druckt , habe neuniveliert und den stringtower nochmal gedruckt.!!!
Echt gut gedruckt ohne Fäden, gut ab und zu gibt es kleine Fäden aber im Ganzen bin ich zufrieden!!!
So jetzt kann ich meine Projekte drucken.Danke

Aw: Suche Solaranlage für den Balkon
Ein Gigawatt ist aber mit 30qm Solar nur bei einer Supernova kurzfristig zu erreichen 😀.
Normal sind bis 600W als Balkonkraftwerk, welches man mit Stecker in die Steckdose einspeisen könnte.

Aw: [Gefunden] Bedienungsanleitung für ECOFLOW River Mini Powerstation
Vielen herzlichen Dank Christian, der gesendete Link beinhaltete exakt die gewünschte Bedienungsanleitung.
Besonders gefreut habe ich mich über die vorhandene deutsche Übersetzung.
Zimm0622 ist vollständig zufrieden.

Ersatzteilliste - Reely NEW1 Brushless - Elektro Monstertruck Allradantrieb - 1559978
Reely NEW1 Brushless - Elektro Monstertruck Allradantrieb
Bestellnummer: 1559978
Aw: Suche Wechselrichter/Spannungswandler für meine 4 Solarmodule "Wattstunde WS180M-HV"
Hallo @Patrics ,
im besten Fall kannst du ca 720W erzeugen. Das muss der Wechselrichter können. So ein Gerät sollte sich leicht finden lassen. Wenn du jetzt aber das Ganze in dein Wohnungsnetz einspeisen willst, brauchst du ja ein Gerät, das die Umschaltung zwischen Netz und PV realisiert. Das Gerät muss natürlich auch die Leistung schalten können, die du aus dem Netz ohne PV ziehst. Und ganz ohne Puffer wirst du in meinen Augen nicht auskommen. Siehe auch dieser Thread zum Thema.
Lg, Leo
Aw: Suche Tipps und Bauteile für Anschauungsmodell in Fahrschule
Das geht nicht, weil ich ja nicht weiß wie es genau aussehen soll. Die Idee wie, ist in deinem Kopf. Wenn jemand helfen soll, muss er genau nachvollziehen können, was du dir vorstellst. Das ist so nicht möglich.
Nur als Beispiel: es gibt kleine, große und winzige LEDs, die leicht, hell oder superhell Leuchten können. Die Schalter können klein, groß oder riesig sein, oder gar Fusstaster. Alles unbekannt.