Warnhinweis, wenn vergessen wurde, die Fenster zu schließen (HmIP + Conrad Connect)

ChristianChristian Administrator admin
bearbeitet Oktober 2020 in Automatisierungen

Es passiert leider ab und zu: Man vergisst ein offenes Fenster für mehrere Stunden und die Wohnung kühlt stark aus. Wir zeigen euch hier, wir ihr eure bestehende Homematic IP-Heizungssteuerung nutzt, um euch mit Hilfe von Conrad Connect, an offene Fenster zu erinnern. Voraussetzung ist, dass die genutzten Kontaktssensoren (z.B. HmIP SWDO) bei geöffnetem Fenster je mindestens einen zugehörigen Thermostaten auf die Fenster-auf-Temperatur herunterregeln.

Frage oder Meinung? Hier kostenlos anmelden und mitreden!

So geht’s:

1) Registriert einen Premium Account bei Conrad Connect.
2) Verknüpft Homematic IP mit Conrad Connect.
3) Legt im Projekt-Editor nun euer eigenes Projekt an und orientiert euch an den Screenshots unten. Homematic IP-Nutzer können auch das gezeigte Projekt direkt importieren und fertig konfigurieren.

Zum Verständnis: Das Projekt macht sich den Umstand zu Nutze, dass beim Öffnen eines zugeordneten Fensters die Zieltemperatur des Heizungsthermostaten herabgesenkt wird. Folgende Logik kommt somit zum Einsatz:

  1. Wird mindestens ein Fenster geöffnet starte den Verzögerungssensor (hier 10 min).
  2. Frage nach Ablauf dieser Zeit ab, ob für wenigstens einen der Thermostate die Zieltemperatur auf die Spanne zwischen 11 und 13 °C herabgeregelt wurde (Fenster-auf-Temperatur ist in meinem Fall 12°C)
  3. Ergibt die Abfrage unter 2 den Wert TRUE, sende eine entsprechende Push-Nachricht.

Die Schaltung wurde einen Winter lang getestet und läuft robust. Ggf. könnt ihr die Häufigkeit der Pushover-Nachrichten im Konfigurationsfenster unter Beschränken auf einmal pro Stunde limitieren. Wer Probleme hat, kann sich wie immer an den Screenshots orientieren, wir haben beispielhaft mit Homematic IP gearbeitet. Das Element, dessen Konfigurationsfenster gerade zu sehen ist, ist jeweils durch einen umrandenden Kasten markiert.






Frage oder Meinung? Hier kostenlos anmelden und mitreden!

Kommentare

  • XococXococ Member
    bearbeitet 19. Juli

    Ich habe das vereinfacht auch am laufen und das funktioniert sehr zuverlässig. Bei uns ist die Besonderheit, dass die Garage 100m entfernt und ich eine zuverlässige Info brauche, ob die Kinder die Garage geschlossen haben (HmIP über FritzBox LTE und VPN Tunnel angebunden). Das spart mit HmIP/CC einen Haufen unnötige Wege.

    Woran ich bisher scheitere:

    • Wie baue ich die Routine um, damit ich jeweils nach 5min und 15min eine Push Nachricht bekomme und nach insgesamt 30min ununterbrochenen geöffnet sein einen Telefonanruf ? Oder brauche ich dafür 3 Projekte (was bisher auf Grund des Preismodells schwierig war)

    Gruss Stephan

  • ChristianChristian Administrator admin

    Hallo @Xococ, dann müsstest du für jedes Intervall eine Schleife einbauen:

  • XococXococ Member

    Das hatte ich probiert, allerdings bekomme ich dann vom ersten bzw. zweiten Intervall mehrere Nachrichten. Wie ist in Deinem Projekt oben der Haltedauer des Sensorstatus für den HmIP und den Delay Sensor eingestellt?

Anmelden oder Registrieren, um zu kommentieren.