Suche Kondensator Typ bzw. Daten

Hallo Comunity! Kann mir jemand sagen wie ich die Technischen Daten des Bauteils herausfinde. Oder kann man das von Größe und Spannung ableiten? Das Ganze ist ein Vorschaltgerät / Trafo einer LED Lampe Input 230V AC
Der blaue "Kondensator" ist zw. Phase und Null eingelötet Durchmesser 8mm, Lötkontakt 5,5mm, der Braun/ rote ist in der Phase mit Lötkontakt 5,5mm Maße LxB 8 x 4mm

Kommentare

  • goatygoaty Moderator mod
    bearbeitet 30. Oktober

    Der Blaue dürfte kein Kondensator sondern ein Überspannungsschutz sein. (Varistor).
    Welches Bauteil ist denn defekt ? Normalerweise stehen die Daten darauf aufgedruckt, außer das Bauteil ist explodiert.
    Was steht rechts von dem braunen, irgendwas was man nicht lesen kann ungefähr an der Pfeilspitze.?

  • Hallo, danke für den Kommentar. In der Leuchte waren 2 Vorschaltgeräte eingebaut. In einem sind der Blaue und im anderen beide Bauteile, (Blau und Braun) explodiert. Leider ist auf den Bauteilen nichts beschriftet.

  • goatygoaty Moderator mod

    Kann auch ein Folgefehler sein, vielleicht ist ein Kurzschluss Richtung Netzteil vorhanden, könnte man Mal messen bevor man die Bauteile versucht zu ersetzen.

  • Hallo Goaty,
    hab nochmal mit Lupe nachgesehen... auf dem Braunen Teil steht 3,15A 250V hört sich nach Sicherung an!? oder
    Das wurde durch eine Überspannung im Stromkreis vor der Leuchte verursacht...

  • goatygoaty Moderator mod

    Ja , dann ist es eine Sicherung in so einer Block-Bauform.
    Müsste sich besorgen lassen. Vielleicht zwei mehr bestellen und noch den Varistor und dann noch messen ob dahinter kein Kurzschluss entstanden ist.

Anmelden oder Registrieren, um zu kommentieren.