Kabelradio an Antenneneingang anschließen

Ich möchte meinen Kabel-Radio-Empfang an den Antennen-Eingang meines neuen Radios anschließen und brauche Beratung zur richtigen Verbindung (welches Kabel mit welchen Steckern? Brauche ich einen Adapter o.ä.?)
0
Beste Antworten
-
Christian Administrator admin
Hallo @SD12, hier schon mal die passenden Kabel (F-Stecker auf Koax-Stecker) in verschiedenen Längen. Laut Handbuch zur Teufel Kombo 11, Seite 15, müsste dem Gerät eine Wurfantenne beiliegen (hier wird nur das eine Ende am Gerät befestigt). Teste doch mal, ob du damit nicht schon guten DAB+ Empfang hast.
1 -
Christian Administrator admin
Hallo @SD12, der DAB+ Empfang ließe sich mit einer stärkeren Wohnzimmerantenne ggf. verbessern. Die vorhin verlinkten Kabel sichern auch hier die Anschlussmöglichkeit.
0
Anmelden oder Registrieren, um zu kommentieren.
Antworten
Hallo @SD12, wir suchen das morgen heraus! Es geht hier um klassischen UKW-Empfang, richtig?
Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht genau. Im Moment empfange ich die Radiosender mit Kabel über den Fernseher. Ich vermute, digital. Nun habe ich das Teufel-Radio Kombo 11 gekauft. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur ein neues Kabel mit passenden Steckern kaufen muss oder noch anderes (Receiver, Weiche o.ä.).
Hallo @SD12, hier schon mal die passenden Kabel (F-Stecker auf Koax-Stecker) in verschiedenen Längen. Laut Handbuch zur Teufel Kombo 11, Seite 15, müsste dem Gerät eine Wurfantenne beiliegen (hier wird nur das eine Ende am Gerät befestigt). Teste doch mal, ob du damit nicht schon guten DAB+ Empfang hast.
Großen Dank, das hilft mir sehr weiter. @Christian
Mit der Wurfantenne habe ich DAB+ Empfang der hier verfügbaren Kanäle. Das ist recht wenig (oder ich mache etwas falsch). Über den Kabelanschluss hätte ich sehr viel mehr Sender.
Hallo @SD12, der DAB+ Empfang ließe sich mit einer stärkeren Wohnzimmerantenne ggf. verbessern. Die vorhin verlinkten Kabel sichern auch hier die Anschlussmöglichkeit.
@Christian Danke für den Tipp. Das wäre eine echte Alternative. Dann könnte ich wohl auf den Kabelanschluss verzichten. Muss allerdings erst prüfen, wie hier der Empfang ist.
Großen Dank vor allem auch für das Heraussuchen der Artikel. Ich wüsste gar nicht, was ich in die Suchmaske eingeben sollte.