Wie realisiere ich eine automatisierte Zeitsteuerung mit dem Funk-Schaltaktor HmIP-PCBS?

tomschmiedtomschmied Member
bearbeitet Dezember 2020 in Smart Home & Gebäudetechnik

Ich habe diesen Homematic IP Funk-Schaltaktor HmIP-PCBS. Er läßt sich integrieren und funktioniert.
Ich kann ihn über die APP manuell einschalten.
Nur schaffe ich es nicht ein Zeitprofil zu erstellen das funktioniert.
Ich kann über
Geräte, Schalter, Zuordnung, Licht und Beschattung, Gerät einem Zeitprofil hinzufügen, Zeitprofil.
ein Zeitprofil erstellen. Nur reagiert nix.

Kommentare

  • ChristianChristian Administrator admin
    bearbeitet Dezember 2020

    Hallo @tomachschmied, bitte den Bereich Automatisierungen in der Homematic-IP-App nutzen. Dann dürfte alles klar werden.

  • Ok. Danke.

  • Es klappt nicht. Ich gehe Ich gehe auf Zeitprofile. Lege eines an und kann unter Zuordnung auch das Gerät zuordnen. Dann füge ich ein zweites Zeitprofil an. Wenn ich dann auf Zuordnung gehe, kann ich das Gerät nicht auswählen.
    Wie kann ich verschiedenen Zeitprofile anlegen?
    Und wie wähle ich die dann aus?

  • Das Poblem kann nur jemand lösen der ein ähnliches Bauteil hat. Erst nach der Installation eines solchen, ist die Option "Zeitprofile" vorhanden.

  • ChristianChristian Administrator admin

    Hallo @tomschmied, bitte steige in der App im Bereich Automatiserungen ein, nicht unter Zeitprofile.

  • Hallo @Christian,
    das mit der Automatisierung hat funktioniert.
    Ist zwar nicht so komfortable wie beim Thermostat,
    aber geht schon. Ich hab alles wie im vorherigen Thema angeschlossen.
    8+9 ist der Strom,
    7 geht auf den mittleren OC.
    Wenn ich bei abgesteckter Uhr 7+8 verbinde,
    dann schaltet die Heizung an.
    Hast Du eine Idee?

  • Hi zusammen,
    mittlerweile hab ich rausbekommen wie die Heizung tatsächlich schaltet. Sobald ich die Zeitschaltuhr abstecke, läuft die Heizung durchgehend.
    Wenn ich 7+9 verbinde, geht die Heizung aus.
    Kann mir irgendjemand sagen wie ich den Schaltaktor anschließen muß?

    Vielen Dank.

  • ChristianChristian Administrator admin

    Hallo @tomschmied, kannst du die entsprechende Zeitschaltlogik ggf. einfach invertieren?

  • Du meinst aus ist an und an ist aus?
    An sowas dachte ich auch schon, aber was schließe ich wo an?

  • Vielleicht kann jemand damit was anfangen.
    Danke.

  • goatygoaty Moderator mod
    bearbeitet 4. Januar

    Du könntest ja auch statt des Open collector Ausganges das Relais benutzen, das hat ja ein NO und NC.

    (Basierend auf Punkt 7 der Anleitung)

  • Ok. 8+9 ist die Stromzufuhr.
    Wo schließe ich 7 an?
    Und vermutlich muß noch eine Verbindung von 9 irgendwo hin.

  • goatygoaty Moderator mod

    7 an NC, und 9 zusätzlich mit Draht an COM.


  • Heizung bleibt aus. Egal wie der Actor geschalten ist.

  • goatygoaty Moderator mod
    bearbeitet 4. Januar

    Hm, sollte das Relais nicht schalten ? Verdrahtung sieht richtig aus.
    Die Versorgungsspannung ist richtig in der Polarität ?
    7 und 9 sind im Ruhezustand kurzgeschlossen -> Heizung aus
    Per App-Steuerung sollte dann der Kontakt öffnen, und die Heizung wäre dann an. So die Idee.

    In dem anderen Bild leuchtet die LED. Geht das noch ?

  • Es funktioniert.😀
    Ich habe die Durchgänge gemessen.
    Dabei hab ich festgestellt das ON und COM geschalten werden. Ich hab 7 jetzt auf ON gelegt,
    und 9 auf COM. Jetzt muß nur noch die Automatisierung umprogrammieren. Von Einschaltzyken auf Ausschaltzyklen.
    Vielen Dank
    PS.: Und mit der LED Uhr fang ich auch demnächst an.

  • ChristianChristian Administrator admin

    Glückwunsch, @tomschmied! Erinnere ich mich richtig, dass dieser Thread zum Thema Gasetagenheizung mit Vaillant VRT-QZA Thermostat auf Homematic IP aufrüsten gehört? Dann könnten wir diese wechselseitig verlinken. Danke auch an @goaty!

  • @Christian
    ja genau. Darum gings eigentlich. Jetzt kann ich die restlichen Thermostate und Fensterkontakte bei Conrad bestellen und meine Heizung ist auf dem neusten Stand. Dir auch nochmal danke für den guten Service.

Anmelden oder Registrieren, um zu kommentieren.