Wie realisiere ich eine Szenen-Steuerung für Philips Hue mit Conrad Connect?
Hallo zusammen,
gibt es keine Möglichkeit, einen kompletten Raum (Philips Hue) anzusteuern, sonder nur einzelne Birnen?
Oder gibt es einen Work-Around dafür?
Das wäre für meinen Nutzen sehr wichtig.
Vielen Dank !
0
Beste Antworten
Anmelden oder Registrieren, um zu kommentieren.
Antworten
Das ist ja richtig klasse gelöst, danke!
Leider bekomme ich dann bei dem Schalter von HomeMatic IP keinen Taster
zugewiesen?
Würde den Befehl gerne auf den 5. Taster legen.
Oder eben wenn Alarm "TRUE", dann Szene Wohnhimmer an...
Sorry... Jetzt kommt eine Fehlermeldung:
{"errors":[{"message":"You sent an invalid key."}]}
Hallo @Daniiel, Sensor ist dein HmIP-Taster, Aktor ist der IFTTT-Aktor (bzw. der Maker-Aktor).
Hallo @Christian, danke, das hat dann geklappt.
Allerdings kam die Fehlermeldung... Weißt du, was das bedeutet?
{"errors":[{"message":"You sent an invalid key."}]}
Hier die ganze Fehlermeldung:
arameter Wert
statusCode 401
body {"errors":[{"message":"You sent an invalid key."}]}
headers {"date":"Tue, 05 Jan 2021 16:42:14 GMT","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"51","connection":"close","x-top-secrettt":"VG9vIGVhc3k/IElmIHlvdSBjYW4gcmVhZCB0aGlzLCBFbWFpbCB1cyBhdCBqb2JzK3NlY3JldEBpZnR0dC5jb20uIFdlIHdhbnQgTWFrZXJzLg==","etag":"W/\"33-2qdcnaYJkfxS7d3XtHBB9S7SKEA\"","server":"web_server"}
request {"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"maker.ifttt.com","port":443,"hostname":"maker.ifttt.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/trigger/Lampe/with/key/beiserdaniel1","path":"/trigger/Lampe/with/key/beiserdaniel1","href":"https://maker.ifttt.com/trigger/Lampe/with/key/beiserdaniel1"},"method":"POST","headers":{"Accept":"application/json","Content-Type":"application/json","content-length":2}}
Hallo @Daniiel, müsste ich weiterreichen. Ich poste dir aber gern im nächsten Kommentar eine noch elegantere Alternative, jedoch auf Englisch. Bitte beachte diesen Thread.
Aus dem Archiv: How to trigger IFTTT applets via the Conrad Maker tools



Hallo @Christian,
das wäre super, wenn du nachhaken könntest.
Deine Beschreibung habe ich getestet und läuft soweit auch durch.
Aber wo genau tippe ich dann den HUE-Raum (ifttt-Applet) ein?
Danke nochmals für deine Bemühungen!
Hier der Screenshot
Hallo @Daniiel, meines Wissens ist beim CC-Maker-Aktor (jedoch nicht beim IFTTT-Aktor) egal, was unter Body steht. Alle kodierte Information muss in der URL abgebildet werden. In IFTTT muss der vom CC-Maker ausgehende HTTP-Request (aka Webhook) ein Applet dieser Art triggern:
IFTTT-Sensor/Trigger = Incoming Webhook
IFTTT-Aktor = Philips Hue, der dann die Szenenauswahl ermöglicht.
Dank dir @Christian und sorry, falls ich das überstrapaziere.

Aber das habe ich nicht verstanden.
Es soll ja, wenn ein Knopf gedrückt wird (oder in einem anderen Projekt, wenn die Alarmanlage losgeht) - von Homematic IP- die vordefinierte Szene geschaltet werden.
Die hatte ich mit Webhook und IFTTT verknüpft.
Aber wie komme ich in dem Conrad-Projekt weiter?
Ich habe ja links den Taster und rechts das Maker-Event. Wo würde ich da die Szene reinschreiben?
Danke nochmals für deine Hilfe!
Wenn das klappt, ist CC für mich tatsächlich sehr sinnnvoll!
@Christian Sorry. Hast du was Neues dazu bzw. eine ergänzende Info, wo ich die Szene einpflegen muss?
Dank dir!
Hallo @Daniiel, wie ist der Stand? Egal welchen Aktor du nutzt, du musst IFTTT mit Conrad Connect verknüpfen und dann in IFTTT dieses Applet erstellen:
IFTTT-Sensor/Trigger = Incoming Webhook (setzt Verknüpfung von IFTTT mit CC voraus)
IFTTT-Aktor = Philips Hue, der dann die Szenenauswahl ermöglicht. (setzt Verknüpfung von Hue mit IFTTT voraus).
Siehe auch hier Step-by-Step.
Hallo @Christian,
ich hatte ja alle obigen Schritte durchgeführt. Mir ist nun aber nicht klar, wie ich die Szene (Wohnzimmerlicht) bzw. wo ich diese dann in Conrad Connect angeben kann (siehe Screenshot).
Hallo @Daniell, nicht in Conrad Connect! In IFTTT musst du den Hue-Aktor (inkl. Szenen-Auswahl) nutzen. Siehe Schritt 2.
Hey @Christian, ja, das passiert ja alles vorher.
Aber in CC muss ich dann ja nochmal die Szene definieren und sie dann mit HomeMatic IP verknüpfen.
Und das klappt dann nicht. Oder verstehe ich da falsch?
Hallo @Daniiel, in Conrad Connect definierst du lediglich diese Regel:
Ja, dank dir, @Christian, aber diese Lösung klappte ja nicht, weshalb du mir geraten hast, ein Maker-Event zu machen.
In dem Maker-Event kann ich dann aber nicht mehr die Szene bzw. das IFTTT Applet definieren.
Hallo @Christian, danke für die Rückfrage.
Ich probiere es einmal so, befürchte aber, dass ich (ohne deutliche Zusatzkosten) nicht weiterkomme.
Dank dir sehr!