Maker-Tools: Fehlermeldung "HTTP 401 Unauthorized"

Hallo allerseits,
Ich mache meine ersten Schritte mit Conrad Connect und möchte bei meinen Fahrradfahrten die Temperaturen in Google Sheets loggen.
Dazu möchte ich über das iPhone einen Shortcut starten, welcher den Maker Sensor über den HTTP Request startet.
Dazu habe ich die URL wie folgt eingegeben:
"https://dashboard.conradconnect.de/api/webhook/maker?key=6c3cabffe-agrz-4c87-a534-0uu876vfafgsf&event=TemperaturLog"

  • wobei "key=6c3cabffe-agrz-4c87-a534-0uu876vfafgsf" den geheimen Maker Key darstellt
  • wobei "event=TemperaturLog" der Event name darstellt, welchen ich im entsprechenden Feld unter "Event name" eingegeben habe.

Der obige Link ergibt die Fehlermeldung
message "HTTP 401 Unauthorized"
statusCode 401

Was mache ich falsch?

besten Dank für die Antworten!

Beste Antwort

  • ChristianChristian Administrator admin
    Antwort ✓

    Hallo @Chollae, man kann die URLs zum Testen nicht einfach im Browser abrufen. Der folgende Screenshot ist aus dem alten CC-Forum und kann dir vermutlich helfen:

Antworten

  • ChristianChristian Administrator admin
    bearbeitet 5. Januar

    Aus dem Archiv: Triggering Conrad Connect projects via iOS Shortcuts using the Conrad Maker Tools (Tutorial)

    Here we demonstrate how to trigger IFTTT applets using the new Conrad Maker Tools. Simply follow these steps:

    (I) Preparations

    1. Make sure you have registered Conrad Connect and IFTTT accounts.
    2. Navigate to IFTTT's Webhooks settings and copy the Webhooks Key.
    3. Sign in to Conrad Connect, then go to the IFTTT product page where you need to paste in the Webhooks Key code in order to connect both services.

    (II) Setting up the IFTTT applet to be triggered

    1. Now create the IFTTT applet with the desired actuator (THAT part). For the IF part (aka trigger), select Webhooks and configure it as shown below.


    The IF part is highlighted in cyan. Simply define an event name (here we use the text string "cc-triggers-ifttt").

    (III) Create the Conrad Connect project that shall trigger your IFTTT applet

    1. Now go to the Conrad Connect project editor in order to create the project that shall eventually trigger the above created IFTTT applet.
    2. On the lefthand side, go to Actuators and drag the Maker actuator to the canvas.


    URL: https://maker.ifttt.com/trigger/cc-triggers-ifttt/with/key/EuerWebhooksKey
    Method: POST
    Content type: application/json
    Body: {"event":"cc-triggers-ifttt"}

    Please note, the event name (here "cc-triggers-ifttt") must be encode twice: As part of the URL as well as a statement within the body.

    1. For demonstration purposes, we simply use an Action Button which triggers the Maker actuator. Choose an alternative sensor according to your needs. Then save your Conrad Connect project.

    As a summary, here is what happens once the setups works properly: Pressing Conrad Connect's Action Button triggers the Conrad Maker actuator which then iniates a HTTP request with the encoded event name (here "cc-triggers-ifttt"). This HTTP request is detected by the IF part (incoming Webhook) based on the selected event name. As a result, the THAT part of the IFTTT applet sends a Telegram message.

  • PascaljPascalj Member
    bearbeitet 11. Mai

    Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem. Ich habe mir Projekt ein erzeugt bei dem ich mit einem Link wie oben das Projekt triggern will und dann eine Test email senden. Das ganze will ich mit meinem Iphone per Kurzbefehl auslösen. Ich kenne es von IFTTT so das ich im Kurzbefehl erst die URL setzte und dann "Inhalt von Url abrufen" mache und das löst dann das event bei IFTTT aus. Ich würde jetzt aber gerne zu conrad conenct wechseln und habe mir dieses einfache Projekt erzeugt. Leider passiert genau nix. Das EMail senden kann ich im Projekt testen und das funktioniert. Wenn ich diesen Link per Kurzbefehl abrufe passiert nichts

  • ChristianChristian Administrator admin

    Hallo @Pascalj, wie schon besprochen findest du die Lösung hier.

Anmelden oder Registrieren, um zu kommentieren.