Externer Monitor bleibt schwarz mit Renkforce RF-DKS-620 Dockingstation

Hallo,
ich möchte gerne mein Notebook (TUXEDO Aura 15) mit der Dockingstation Renkforce RF-DKS-620 und einem Dell P2414H als externen Monitor betreiben.
Das Notebook hat einen USB 3.2 Gen2 (max. 10 GB/s) Typ C Anschluss, der DisplayPort 1.4 unterstützt. Dort habe ich den USB-C Anschlussstecker der Dockingstation eingestöpselt. Die Dockingstation habe ich dann mit einem DisplayPort Kabel mit dem Monitor verbunden.
Das Ergebnis ist, dass im Notebook der Monitor zwar angezeigt wird, der Bildschirm aber schwarz bleibt. Woran kann das liegen?
Der DisplayPort Anschluss am Monitor ist grundsätzlich in Ordnung. An einem anderen PC, wo ich ihn direkt anschließe funktioniert er ohne Probleme.
0
Anmelden oder Registrieren, um zu kommentieren.
Antworten
Hallo @naitsirch, in diesem Fall kannst Du nur einmal Versuchen über die Anzeigen Einstellung im Windows etwas zu ändern.
Sollte dies aber auch zu keinem Erfolg führen sende diese einmal an uns ein.
Hallo @Siegfried_Conrad,
ich nutze die aktuelle Ubunto 20 LTS Version, sprich Linux. Laut der Produktbeschreibung ist das Produkt mit Linux kompatibel. Gibt es ggf. Treiber, die ich installieren kann? Wenn nicht, muss ich es wohl oder übel zurückschicken.
Hallo @naitsirch, wir werden hierzu einmal beim Hersteller nachfragen bitte hab etwas Geduld.
Hi, ich habe ähnliches Problem.
Windows 10 allerdings.
Alle usb ports funktionieren, aber weder über dp noch hdmi kann ich einen externen monitor anschliessen.
An anderem win-laptop funktioniert alles.
Schätze ich benötige den richtigen Treiber.
Neuester DisplayLink Treiber ist aber schon installiert.
Könnt ihr mir helfen?
@Siegfried_Conrad Danke für's kümmern. Wenn das jetzt länger dauert, kann ich den Artikel dann trotzdem zurückschicken - also auch wenn die Widerrufsfrist abgelaufen ist? Weil so bringt mir die DockingStation nichts...