Logilink USB-C Multifunk Hub M PD erkennt Micro SDK Karte nicht

Guten Tag,
ich habe den Logilink USB-C 7-in-1 Multifunk Hub M PD für Mac bei Ihnen gekauft. Leider erkennt es keine MicroSD Karten, obwohl ich es auch mit Adapter bzw in den Micro SD-Kartensteckplatz tue und die Karten neu bzw frisch formatiert sind. Was kann ich tun? Ist das Adapter defekt?
Viele Grüße
Lenz
0
Anmelden oder Registrieren, um zu kommentieren.
Antworten
Sehr geehrter Kunde,
wir bedauern es sehr, dass Sie mit einem Produkt Probleme haben. Wir haben den Artikel bei uns in der Filiale getestet leider ohne Erfolg. Wir sind gerade auf Fehlersuche ob es evtl an der Aktualität des Betriebssystems liegen könnte. Aktuell suchen wir nach einer Lösung und werden Sie diesbezüglich auf dem laufenden halten.
Mit freundlichen Grüssen
Sehr geehrter Kunde,
das Problem ist beim Äquivalenz- Produkt, MINIX NEO C-D, welches äußerlich baugleich ist ebenfalls bekannt, da die automatische Treiber- installation nicht immer einwandfrei funktioniert.
Leider stellt LogiLink keinen Treiber zur Verfügung, daher bitte ich Sie zu versuchen, das Problem mit dem MINIX- Treiber, welchen ich Ihnen unten verlinkt habe aus der Welt zu schaffen.
In den allermeisten Fällen lassen sich günstige Alternativprodukte mit Treibern des Markenproduktes betreiben, da diese oft auf einem gleichartigen Chip basieren.
http://theminixforum.com:9009/drivers/AX88179_178A_macintosh_Driver_Installer_v2.13.0.zip
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Conrad- Team
Hallo Conrad-Team,
vielen Dank für diese Informationen. Angesichts von 16 Seiten Installationsanweisung für Mac sehe ich hier jedoch erheblichen Aufwand und letztlich bleibt es zunächst ein Mangel, da dass Gerät nicht für das, für was bezweckt werden soll, ohne zusätzlichen Aufwand und Risiken eingesetzt werden kann. Deswegen die Frage, ob es nicht einen USB-C Hub für Mac gibt, der Micro-SD Karten tatsächlich lesen kann? Haben Sie eines im Sortiment, das Sie empfehlen können?
Viele Grüße
Lenz
Haben Sie ein Adapter/Hub-Gerät das SD-Karten tatsächlich lesen kann?