Suche: Reperaturanleitung für Reely New1 Brushless

MatMat Member
bearbeitet 10. September in Modellbau & Drohnen

Hallo,
ich habe mir den Reely New1 BL als RTR gekauft.
Jetzt ist ein Rad "abgebrochen", ich vermute, dass ich eine neue Antriebswellen einsetzen muss.

Frage ist, ob ich die Bauanleitung für den New1 bekommen kann.
Zum einem, damit ich noch mal prüfen kann, ob es wirklich die Antriebswelle ist.
Zum anderen aber natürlich auch, um den Austausch dann durchführen zu können.

Die Bauanleitung müsste es ja geben, da der Reely new1 auch als Bausatz verkauft wird.
Auf Conrad.de konnte ich aber immer nur die Betriebsanleitung finden.

Danke und Gruß

Getaggt:

Beste Antwort

Antworten

  • MatMat Member

  • Hey,
    also, das ist die Radachse. im Moment ist aber der Artikel nicht erhältlich. Musst du leider warten. Die Ersatzteileliste findest du bissl weiter unten. Kurz vor der Beschreibung. aber nur bei der BL Version. Hoffe das hilft dir bissl weiter.
    Grüße

  • MatMat Member

    Hallo,
    vielen Dank. Ja, das hilft mir bei der Bestellung des richtigen Ersatzteils natürlich sehr weiter.

    Vieleicht gibt es ja aber auch noch Hilfe bei der Frage nach einer Baunaleitung für den Reely New1.
    Wahrscheinlich ist der Austausch einer Radachse nicht so kompliziert, aber früher oder später werde ich ja schon schrauben müssen, und dann würde ich eine Bauanleitung gerne zur Hand haben.
    (Die Ersatzteilliste kenne ich, die meine ich in dem Fall aber nicht)

    Viele Grüße

Anmelden oder Registrieren, um zu kommentieren.