Suche intelligentes Ladegerät für 12-V-Blei-Gell-Akku mit integrierter Kapazitätsprüfung

RouvenRouven Member
bearbeitet 22. September in Akku-Technik

Moin,

Suche ein Ladegerät für Bleigelakkus mit dem ich auch die Kapazität und Zustand des Akkus überprüfen kann.
Die Akkus haben 12V bei 65Ah- 150Ah.
Mir geht es darum zu erfahren wie "gut" der Akku noch ist und ggf. Gleichzeitig noch den Akku lädt.

Danke schön!

Antworten

  • ChristianChristian Administrator admin

    Hallo @Rouven, ich bitte einen Profi um Hilfe!

  • Hallo @Rouven ,
    So ein Bleibatterietester ist nicht so ganz billig. Hier ein eher günstiges Modell, aber nicht der Billigste. Das bringt ja auch nichts, wenn das am Ende nur ein Schätzeisen ist.
    Falls Du nicht ständig Bleiakkus testen musst, würde ich Dir empfehlen, vielleicht mal bei einer Autowerkstatt nachzufragen. Die haben meist so ein 500€ Gerät, auf das man sich verlassen kann und machen das normal gerne für nen 5er in die Kaffeekasse.

    Lg, Leo

    P.S.: Ich habe Tester und Ladegerät so noch nie als Kombination gesehen. Es gibt bestimmt solche Modelle, aber wenn das Hobby und nicht Broterwerb ist, wird sich so ein Supergerät wohl kaum lohnen.

Anmelden oder Registrieren, um zu kommentieren.