Suche: Firmware für Multimeter Voltcraft VC890

goatygoaty Moderator mod
bearbeitet August 2020 in Ich suche dieses Teil

Gibt es irgendwo eine aktuelle Firmware für das VC890 Multimeter (stammt von UNI-T).

Speziell die EFM32 Firmware bräuchte ich.

Danke.

Getaggt:

Beste Antworten

  • goatygoaty Moderator mod
    bearbeitet 22. April Antwort ✓

    Tja, da mauern die chinesischen Freunde ziemlich. Ich hab es lange probiert (s.o.) und keinen Erfolg gehabt.
    Mit geänderter Gesetzgebung wäre das vermeidbar (Reparatur muß möglich sein durch Verfügbarmachung vom Bauteilen und Binärcode / RightToRepair)

    Die offizielle Antwort von UNI-T (durch Vermittlung vonr Conrad) war, keine Firmware da Intellectual Property.

Antworten

  • Andreas_ConradAndreas_Conrad Moderator mod

    Hallo goaty,

    wir haben für das Gerät nur die eine Firmware. Um die benötigte Firmware mit EFM32 zu erhalten kannst du nur versuchen den Hersteller direkt anzuschreiben. Die Antwort hat etwas gedauert weil ich nebenbei noch nach einer Lösung gesucht habe. Leider habe ich nichts gefunden.

    Liebe Grüße und passe bitte auf dich auf.

    Andreas_Conrad

  • goatygoaty Moderator mod

    Hersteller ? Du meinst UNI-T ? Conrad müßte doch auch das HEX-File haben, oder ?

    Danke für den Tipp.

  • goatygoaty Moderator mod

    Ich versuche es direkt per Mail an UNI-T.

    Hintergrund: Ich habe ein defektes VC890, bei dem der Range-Selector "V=" nicht geht. Der Pin am EFM32 is niederohmig gegen Masse (60Ohm) und Stromaufnahme ist 100mA. Im Wärmebild sieht man einen Hot-Spot im Chip.

    Ich versuche mich mal am QFN-Gehäuse, vielleicht klappt´s.

    Danke !

  • Andreas_ConradAndreas_Conrad Moderator mod

    Entschuldige, dass ich dir hier nicht mehr Informationen geben kann. Toll zu sehen, dass es Menschen gibt die sich mit solchen Sachen beschäftigen.

    Ich drücke dir die Daumen und hoffe du bekommst deine benötigten Informationen vom Hersteller Uni-T.


    Liebe Grüße.

    Andreas_Conrad

  • goatygoaty Moderator mod

    Ja mei in Zeiten von C****a hat man wieder mehr Zeit zum Basteln !

  • goatygoaty Moderator mod
    bearbeitet Juni 2020

    Hallo @Andreas_Conrad,

    ich lese gerade daß du geschrieben hast "wir haben für das Gerät nur die eine Firmware".
    Kannst du mir die zukommen lassen ? Leider stellt sich UNI-T tot ;-)

  • ChristianChristian Administrator admin

    Hallo @goaty, ich hab noch mal weitergeforscht und wurde gebeten, dich dies zu fragen: 1) Was ist dein Ziel (defekten VC890 fit machen, aber was genau sind die geplanten Schritte)? 2) Über welche Schnittstelle und Software möchtest du die Firmware aufspielen? 3) Möchtest du Modifikationen vornehmen? Danke.

  • goatygoaty Moderator mod
    bearbeitet Juni 2020

    Ich hab das EFM32 bereits ersetzt und über Mouser neue QFN-Chips aufgelötet, ich kann gerne mal ein Foto schicken, als Beweis.
    Es ist nur ein defektes Gerät, und das sollte wenn alles gut läuft danach wieder gehen. Die Firmware wird so mein Plan über OpenOCD und ESP-PROG über die Debug-Schnittstelle ins Flash geschrieben, zumindest funktioniert die Verbindung bereits, auch kann ich den neuen EFM32 programmieren (mit Testdaten), allerdings wegen deaktivierter Debug-Schnittstelle den alten nicht auslesen.
    Ich will am Gerät absolut nichts verändern, sondern es soll genau so wie zuvor funktionieren.
    Defekt war lediglich ein Ein/Ausgang am EFM32, so daß der Bereichswahlschalter einen Meßbereich nicht geschaltet hat. Sonst ging alles, nur der eine Meßbereich wird nicht eingeschaltet, weil der GPIO vom EFM32 kaputt ist.

    Das ist eine Fingerübung von mir um zu sehen ob ich es hinbekomme. Der Aufwand bisher ist natürlich in keinem Verhältnis zum Nutzen, aber die guten Angebote von Malindo/SecondCircle erlauben halt immer mal solche Reparaturausflüge.
    Und wenn´s klappt, ist es ein Erfolgserlebnis !

    Sag bescheid wenn ich einen NDA unterschreiben soll ;-)

    Ach so, das Ganze ist 100% privat, kein komerzielles Interesse.

  • goatygoaty Moderator mod



  • Rafael_PRafael_P Member

    Moin Moin,

    leider habe ich das selbe Problem, hat mittlerweile Jemand die firmware ? :)

    Habe drei Geräte mit ähnlichem defekt.
    Bei einem Gerät ist der EFM32 komplett tot, bei den anderen Zwei sind je einige pins Nieder-ohmig.

    Ich hatte vor geraumer zeit selbst auch den Conrad Service und UNI-T angeschrieben, Conrad konnte nicht helfen, UNI-T hat sich nie zurückgemeldet.

    Schade dass der Hersteller sich bei der Firmware so zurückhält.
    Von drei Geräten sind drei unbrauchbar, im Grunde mit dem selben Defekt.

    Bei der Ausfallrate könnte man den Usern mit diesem Problem schon entgegenkommen.
    Günstig waren die Messgeräte auch nicht gerade.

    Falls die firmware Raketenwissenschaft ist,
    wäre ich gerne auch bereit eine NDA zu unterschreiben :)

    Viele Grüße

    Rafael P.

Anmelden oder Registrieren, um zu kommentieren.