VOLTCRAFT DL-161S Schallpegel-Datenlogger zeichnet nur 4 Tage lang auf

technikertechniker Member
bearbeitet Dezember 2021 in Messen, Steuern, Regeln

Der VOLTCRAFT DL-161S Schallpegel-Datenlogger bricht nach 4 Tagen die Aufzeichnung ab obwohl die Messzeit mit 15 Tagen angegeben ist.

Liegt es am Logger , an der Software oder woran?

Getaggt:

Beste Antwort

Antworten

  • ChristianChristian Administrator admin
    bearbeitet Dezember 2021

    Hallo @techniker, kannst du ausschließen, dass es daran liegt, dass der interne Akku dann bereits entleert ist? Dann würde ich es mit einem externen Netzteil probieren. Zum anderen gilt zu beachten, dass der Datenlogger nur maximal 129.900 Datenpunkte erfassen kann. Liegt das Messintervall beispielsweise bei zwei Sekunden kann das Gerät maximal drei Tage lang Daten aufzeichnen, da dann der interne Speicher voll ist. Schau doch mal bitte, ob du via Software das Intervall vergrößern kannst.

  • Hallo, das Messintervall hab ich auf 10 sec. eingestellt. Damit müsste das Gerät 15 Tage aufzeichnen können. Der DL 161S hat keinen Akku sondern einen Batterie verbaut. Da kann es also höchstwahrscheinlich nicht liegen. Das ist schon das zweite Gerät das nicht funktioniert. Das erste hat nur drei Stunden aufgezeichnet.

  • Siegfried_ConradSiegfried_Conrad Moderator moderator
    Antwort ✓

    Hallo @techniker, eine Ferndiagnose ist hier nicht Möglich. Du solltest uns diesen Nochmals senden.

Anmelden oder Registrieren, um zu kommentieren.