kWh-Preis einstellen beim Basetech EM-3000 Energiekosten-Messgerät

RandauerRandauer Member
bearbeitet 4. Januar in Messen, Steuern, Regeln

Hallo,
ich möchte mit dem Basetech EM-3000 Energiekosten-Messgerät messen was die Ladung eines Fahrradakkus kostet. Ich kann ja einen Preis eingeben, in meinem Fall sind es 46,11 Cent pro kWh. Ich will am Ende wissen was kostet mich eine Ladung des Akkus. Mir ist nicht ganz klar wie ich es richtig ablese, also ob die Ladung am Ende z.B. 1,40 Euro kostet, also wie ich das richtig ablese. Wie muss ich den Betrag in das Messgerät richtig eingeben?

Antworten

  • ChristianChristian Administrator admin

    Hallo @Randauer, den Preis gibst du wie folgt ein:

    Quelle: Bedienungsanleitung zum Basetech EM-3000 Energiekosten-Messgerät, S. 2

    Dann wählst du durch Drücken der Tasten SET oder ENERGY einen Anzeigemodus mit den Energiekosten. Diese auf Null stellen und dann den Wert nach der Aufladung ablesen, alternativ die Differenz der abgelesenen Werte (Einheit: Euro) aus beiden Zeitpunkten bilden.

Anmelden oder Registrieren, um zu kommentieren.