Suche: Wasserdichte und möglichst kleine Niedervolt-Steckverbindung mit Dose und Stecker

Hallo. Ich suche eine sehr spezifische, möglichst kleine und wasserdichte Niedervolt-Steckverbindung. Spannung liegt bei weniger als 5 Volt, ist aber nicht genau bekannt. Stromstärke ebenfalls sehr sehr gering. Zweipolig, also Plus- und Minus-Pol. Gleichstrom. Die runde Steckdose soll in einer 2 mm dicken Plastikplatte auf der Oberseite eines Rennradlenkervorbaus integriert werden und muß eine abnehmbare Schutzkappe mit Gummihalterungsschnur haben, die sie vor Feuchtigkeit schützt, da es für draußen ist und der Stecker nicht immer drin stecken wird. Alles so flach und klein wie möglich. Der Stecker sollte idealerweise bereits ein zweipoliges Kabel angeschlossen haben, dies ist aber kein Muß. Kann das Stromkabel am Stecker auch selbst anschließen. Der Stecker sollte auch so klein und kurz wie möglich sein. Das Steckerkabel geht zu Schaltungsklicktasten, die sich am Ende meiner abnehmbaren “Time Trial Bars” befinden (https://www.sram.com/en/sram/models/es-eac-clic-a1 ). Die Dose wiederum ist mit einem zweipoligen Kabel durch den Lenkervorbau hindurch und dann unter dem Lenkerband mit den elektronischen Schalt- und Bremshebeln (https://www.sram.com/en/sram/models/eb-red-d1 ) verbunden, die dann wiederum über Funk die hintere Gangschaltung wechseln. So was wie hier, aber kleiner und was ich über Konrad bestellen kann, da China mir zu lange dauert: https://m.made-in-china.com/product/DC022-2-0pin-with-Waterproof-Cap-12V-DC-Connector-Jack-for-Power-Charging-835418695.html
Danke im Voraus!!
Antworten
Ich hab keinen konkreten Vorschlag, aber vielleicht eine Anregung dazu:
Falls es ein Ladeeingang ist, so wäre es denkbar auf die Wasserdichtheit der Kontakte zu verzichten, wenn die Kontakte selbst korrosionsbeständig wären (vergoldet) und kein Strom zurückfließen kann (Diode).
Soetwas findet man z.B. bei Fitneß-Uhren /-Trackern.
Oder soetwas ähnliches mit vergoldeten Federkontakt:
https://www.hyte.pro/product/m423g-de.html