Passender LED Driver für COB LEDs gesucht

Hallo zusammen,
in meiner Küchenlampe hat ein COB LED den Geist aufgegeben. Da ich eh auf eine andere Lichttemperatur wollte, habe ich drei neue LEDs eingelötet: Nicht da gekauft, aber das sind die:
https://qvk-shop.de/gebaeudetechnik/licht/ledsstripsmodule/led-s-einzeln/2470/cob-hochleistung-led-chip-5w
Die LEDs sind in Reihe.
Funktioniert alles, allerdings nicht so hell, wie ich es erwarten würde. Ich vermute nun, dass mein Netzteil zu schwach / falsch dafür ist (da ja vorher andere LEDs drin waren).
Aktuell verbaut ist das hier:
https://www.amazon.de/Goobay-LED-Transformator-Class-Konsta-CC-Betrieb/dp/B00E5YQ3S0
Kann es daran liegen? Brauche ich einen anderen LED Treiber?
Danke und Grüße
Ulf
Beste Antwort
-
goaty Experte experte
"nicht so hell wie ich es erwarten würde" ist etwas wage. Die neuen LEDs können einen anderen Lichtstrom haben als die alten, obwohl die elektrischen Daten gleich sein könnten.
Außerdem kann zusätzlich Strom und/oder Spannung der LEDs unterschiedlich sein, so daß der LED-Treiber nicht mehr dazu passt.
Die neuen haben 300-350mA und 15-18V bei 300mA, also vermutlich bis zu 20V bei 350mA.
Der Treiber den du verlinkt hast hat zuviel Strom (500mA) und wird die LEDs mittelfristig beschädigen können.
Dafür hat der für drei LEDs in Reihe zu wenig Spannung (40V), er bräuchte aber um die 60V.Auf gute Kühlung der LEDs achten (neue Wärmeleitpaste dünn auftragen)
1
Antworten
"nicht so hell wie ich es erwarten würde" ist etwas wage. Die neuen LEDs können einen anderen Lichtstrom haben als die alten, obwohl die elektrischen Daten gleich sein könnten.
Außerdem kann zusätzlich Strom und/oder Spannung der LEDs unterschiedlich sein, so daß der LED-Treiber nicht mehr dazu passt.
Die neuen haben 300-350mA und 15-18V bei 300mA, also vermutlich bis zu 20V bei 350mA.
Der Treiber den du verlinkt hast hat zuviel Strom (500mA) und wird die LEDs mittelfristig beschädigen können.
Dafür hat der für drei LEDs in Reihe zu wenig Spannung (40V), er bräuchte aber um die 60V.
Dieser könnte passen:
https://www.conrad.de/de/p/self-electronics-slt25-350ile-e-led-treiber-konstantstrom-25-w-350-ma-28-72-v-dc-nicht-dimmbar-montage-auf-entflammbaren-oberflaechen-moebelzulassung-ueberlastschutz-ueberspannung-2176605.html
Auf gute Kühlung der LEDs achten (neue Wärmeleitpaste dünn auftragen)
Hallo und Danke für die Antwort,
das war tatsächlich die Ursache, bestätigt meine Annahme und löst mein Problem
Ich habe nun ein anderes Netzteil verbaut und bin glücklich :-) Danke und Grüße