Suche Reparaturtipp für Renkforce DL-LED107S Scheinwerfer
Guten Abend,
ich habe einen Renkforce DL-LED107S Scheinwerfer der nachdem er Strom bekommt, einmal aufblitzt und dann Standby auf dem Display anzeigt.
Jetzt wollte ich fragen wo ich eine Ersatzplatine für den Scheinwerfer herbekommen kann, oder ob jemand einen Problemlösungsvorschlag hat.
L.G.
Christian
Getaggt:
0
Anmelden oder Registrieren, um zu kommentieren.
Antworten
Hallo @Chris53, Ersatzplatinen sind leider nicht erhältlich. Wenn der Kauf erst kurz zurückliegt, würde ich es schlicht umtauschen. Oder hattest du das Gerät bereits (vorsichtig) geöffnet? Dann kann ein Foto nicht schaden.
Danke für die schnelle Antwort,



ich habe den Scheinwerfer nicht erst kürzlich gekauft.
Die Spannungsversorgung ist gegeben, und bis auf den Controller Chip arbeitet alles wie es soll.
Ich denke das der Chip irgendwann mal durch Spannungsschwankungen einen wegbekommen hat, bin mir aber nicht sicher.
ich hoffe auf den Bildern kann man was erkennen.
Wenn auf der 7-Segment LED Anzeige noch irgendwas (Standby ?) angezeigt wird, ist der Controller nicht ganz tot,
aber auslesen wird man ihn vermutlich wieder mal nicht können, und damit kann man den Chip nicht ersetzen,
schade eigentlich.
Aber der DMX-Controller kann es nicht sein, oder ? Oder Kabel ? Ich würde noch mit dem Oszilloskop das DMX-Signal messen, vermutlich hast du aber keine Möglichkeit, oder ?