EDIMAX EasySec IC-6220DC Türspion: versehentlich Pairing aufgehoben

Gunter123Gunter123 Member
bearbeitet 27. Januar in Smart Home & Gebäudetechnik

EDIMAX EasySec IC-6220DC Türspion:
Wie in der Frage ersichtlich habe ich die Paarung gekickt. Laut Bedienungsanleitung sollte man das:

Zurücksetzen
Wenn Sie mit Ihrer Netzwerkkamera auf Probleme stoßen, können Sie die Netzwerkkamera auf die Werksstandardeinstellungen zurücksetzen. Damit werden alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt. Halten Sie die Pair/Reset-Taste an der Rückwand mindestens 10 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los, wenn die Netz-LED schnellgrün blinkt, und warten Sie ein paar Minuten, bis das Gerät neu gestartet ist. Achten Sie darauf, dass Sie die Taste mindestens 10 Sekunden lang

gedrückt halten. Die Pair-/Reset-Taste löscht die drahtlose Kopplung zwischen Ihrer Gateway-Einheit und der Kameraeinheit, wenn Sie sie nur 5 Sekunden lang gedrückt gehalten. Siehe III. Pair-Taste***

darüber wieder herstellen können. Funktioniert nicht, denn diese Taste scheint ohne Funktion zu sein. Das Teil ist ein Austauschgerät weil bei dem vorherigen von jetzt auf gleich keine Verbindung mehr zur Tür Kamera möglich war. Hat da jemand Erfahrungen gemacht...?

Antworten

  • Nachtrag: Das Sendeteil hat 2 grüne Lämpchen und einmal Orange, Orange blinkt Nicht mit Internet verbunden.
    <<<die mittlere grüne Leuchte leuchtet und sie zweite grüne Leuchte blinkt auch<<<<Gateway wird gestartet oder ist
    nicht mit dem Cloud-Server
    verbunden

  • ChristianChristian Administrator admin

    Hallo @Gunter123, was genau meint "Paarung gekickt"?

  • Hallo,
    ich habe in der Einrichtung von Edimax Statische IP übernommen und ab da blinkt das Gateway...

  • Nachtrag; Laut Bedienungsanleitung ist hier die Paarung unterbrochen, also das Sendeteil kann keine Verbindung zur Türkamera aufbauen. Laut Bedienungsanleitung kann man mit einem Rest von dem Sendeteil beheben. Geht aber nicht weil der Resetknopf offenbar nicht belegt ist...

  • ChristianChristian Administrator admin

    Hallo @Gunter123, wir haben den Hersteller dazu um Hilfe gebeten.

  • Danke...

  • ChristianChristian Administrator admin

    Hallo @Gunter123

    Um die Basis mit der Kamera zu pairen, halten sie bitte die Pair-Taste an der Basis 4 Sekunden lang gedrückt. Anschließend halten sie die Pairing Taste an der Kamera Einheit für 4 Sekunden gedrückt.

    Die Pairingtaste der Kameraeinheit befindet sich unter der Batterieabdeckung. Sobald Sie das Gehäuse der Batterieeinheit öffnen, sehen Sie 3 Löcher.
    Links: Pair-Taste
    Mitte: Statusanzeige
    Rechts: Batterieanzeige

    Stechen sie mit einer Büroklammer in das linke Loch und halten sie den Pairingtaster ebenfalls 4 Sekunden lang gedrückt.

  • Danke...

  • Guten Morgen, hat leider nichts gebracht... Die Basis blinkt immer noch...

  • Guten Morgen,
    besteht die Möglichkeit das Teil an den Hersteller zurück zu senden das dieser das Pairing übernimmt...? Denn gerade billig ist das Ding ja nicht. Zumal das Vorherige Gerät fast 2 Jahre gehalten hat und seine Dienste verrichtet hat...

  • ChristianChristian Administrator admin

    Hallo @Gunter123, du kannst ja mal direkt anfragen, es wird schnell reagiert.

Anmelden oder Registrieren, um zu kommentieren.