Suche Diode US1060M für Sony-TA-F210 Verstärker

Hallo,
ich suche diese Dioden.Könnte mir jemand helfen welche ich bestellen soll?
Das einzige was ich darüber fand ist diese Info.
hat jemand einen Tipp ?
vielen Dank
0
Beste Antwort
-
goaty Experte experte
Könnte gehen, ist ja die Standard Diode schlechthin und nicht so weit weg, wenn es in der Anwendung nicht auf Kante konstruiert ist.
Die würde ich probieren.
Oder du sagst noch aus welchen Gerät es ist, dann kann man ggf mit Schaltplan sehen wir sie verwendet wird und worauf es dann da ankommt.0
Anmelden oder Registrieren, um zu kommentieren.
Antworten
Ich würde die Parameter in eine Suchmaschine von digikey eingeben und schauen was ein Vergleichstyp ist.
könnte mir jemand bestätigen dass diese ok wäre 1N4151?
https://www.conrad.de/de/p/vishay-standarddiode-1n4151-do-204ah-75-v-150-ma-162299.html?searchType=SearchRedirect
Nein, die hat nur 150mA Vorwärtsstrom, statt 450mA.
Gehäuse müsste passen, einfaches axiales Rundgehäuse.
Spannung auch.
und diese hier ? ich finde irgendwie keine mit absolut gleichen Werten.Leider bin ich kein Techniker und weis nicht wirklich wo etwas variabel sein kann.
https://www.conrad.de/de/p/vishay-standarddiode-1n4148-tap-do-204ah-75-v-300-ma-564851.html
Könnte gehen, ist ja die Standard Diode schlechthin und nicht so weit weg, wenn es in der Anwendung nicht auf Kante konstruiert ist.
Die würde ich probieren.
Oder du sagst noch aus welchen Gerät es ist, dann kann man ggf mit Schaltplan sehen wir sie verwendet wird und worauf es dann da ankommt.
es wäre aus dem Verstärker die D702 und D703

Also habe ehrlicherweise aus einem anderen kaputten Verstärker 2 ähnlich aussehende "Komponenten " genommen und der Verstärker funktioniert. Es nur so, dass er relativ gleichzeitg beim anmachen das Relay an klikt und beim ausmachen paar Sekunden dauert bis das Relay aus klickt.

genauer gesagt diese hier
https://www.vishay.com/docs/81857/1n4148.pdf
Vermutlich in der Nähe des Relais könnten es Freilaufdioden sein, dafür geht die 1n4148 sicher.
Das könnte ein Relais zur einschaltverzögerung der Lautsprecher sein, damit es nicht ploppt.
Ja ist so laut dem Service Manual.
Die dioden passen!
Wenn es zu schnell einschaltet und die Lautsprecher ploppen,
Muss man die Kondensatoren am Protector IC 701 überprüfen bzw das IC selbst.
Besonders Kondensator C706 100uF überprüfen!
Vielen Dank Goaty für deine Hilfe, werde ich machen ! Ich bestelle die Dioden und am Wochende werde ich mich wieder mit dem Verstärker bechäftigen.
Danke