Was ist der Unterschied zwischen dem Voltcraft SEM 6000 und SEM 6000 SE?

Leider erschließt sich mir mit Blick auf die technischen Infos bislang nicht, warum es dort zwei Modelle mit ein paar € Preisdifferenz gibt. Welche Vorteile bringt das teurere Modell?
Vielen Dank!
0
Beste Antwort
-
Hobbytechniker Supporter ✭✭✭
Hallo @AnKe42,
Bei dem SEM 6000 SE handelt es sich um eine Sonderedition, zum 40-jährigen Bestehen von Voltcraft. Siehe auf dem Bild.
0
Anmelden oder Registrieren, um zu kommentieren.
Antworten
Hallo @AnKe42,
Bei dem SEM 6000 SE handelt es sich um eine Sonderedition, zum 40-jährigen Bestehen von Voltcraft. Siehe auf dem Bild.
Danke für den Hinweis.
Meine eigentliche Frage ist jedoch, ob die Hard- und Software bei den beiden Modellen identisch ist, oder ob es beim SE hinsichtlich Genauigkeit, Funktionsumfang oder sonstwie Abstriche bzw. Unterschiede gibt?
Die Produkte sind sonst ident, zwar gibt es beim Artikelgewicht einen minimalen Unterschied, kann aber auch innerhalb der Messtoleranz liegen.
Ansonsten bezahlst du für den geringeren Preis etwas mehr an Werbung, nicht jeder mag es so plakativ, aber wenn der Stecker so und so nicht sichtbar ist, kann man schon zugreifen solange es im Angebot ist.
@AnKe42,
über die Artikelseite hast Du auch die Möglichkeit, neben den einzelnen Artikeln auf vergleichen zu klicken. Über die Vergleichsliste siehst Du dann in Tabellenform die technischen Daten.