[Gelöst] Reely NEW1 blinkt grün und piept ununterbrochen
Hallo,
habe mein New1 gestern nach langer Zeit wieder starten wollen. Leider blinkt die LED nur dauerhaft grün und piept die ganze Zeit.
Was kann ich tun?
Getaggt:
0
Beste Antwort
-
Marc_Conrad BremenModerator moderator
Dann ist dein Akku tot. Da wird höchstwahrscheinlich eine Zelle defekt sein.
Das Ladegerät (je nachdem welches) braucht nicht mehr als 3-4 Stunden.
Hast du noch einen Ersatzakku?
Oder die Standardfrage: Ist eine Filiale in deiner Nähe? Da kannst du es direkt testen lassen.
(Solange sie noch existieren.)
Viele Grüße aus der Filiale Bremen
Marc0
Anmelden oder Registrieren, um zu kommentieren.
Antworten
Hallo @marcooertel19
Kannst du uns ein wenig mehr Informationen geben?
Viele Grüße aus der Filiale Bremen
Marc
Hallo Marc,
es blinkt die grüne LED am Fahrtregler. Der Akku war mehrere Stunden heute Nacht am Ladegerät, allerdings leitet der Charging Status nicht wenn der Akku angesteckt ist. Ja er lag ca. Ein halbes Jahr ungenutzt herum. An der Fernsteuerung leuchten beide LED, die am Empfänger leitet auch Rot. Gasmittelpunkt ist auch auf 0 gesetzt.
Danke schön Mal, dass du dich meinem Problem annimmst.
SG
Es soll leuchtet und nicht leitet heißen...
@marcooertel19
Dann ist dein Akku tot. Da wird höchstwahrscheinlich eine Zelle defekt sein.
)
Das Ladegerät (je nachdem welches) braucht nicht mehr als 3-4 Stunden.
Hast du noch einen Ersatzakku?
Oder die Standardfrage: Ist eine Filiale in deiner Nähe? Da kannst du es direkt testen lassen.
(Solange sie noch existieren.
Viele Grüße aus der Filiale Bremen
Marc
Danke. Nee Filiale hab ich nicht in der Nähe. Melde mich wenn ich das Problem so bestätigen kann.
Kann man da auch ein mit höherer mAh Zahl erwerben?
Klar kannst du auch einen mit einem höheren mAh Zahl nehmen. Dadurch fährt das Fahrzeug dann länger.
Danke, für deine Hilfe, der Akku war tatsächlich Schrott. Fährt jetzt wieder top.