Tutorial: Ereignisse mit dem Zähler in Conrad Connect zählen

ChristianChristian Administrator admin
bearbeitet September 2020 in FAQ für Einsteiger

Mit dem Zähler könnt ihr Sensor-Ereignisse ganzzahlig zählen. Somit könnt ihr

  • Euch informieren oder einen sonstigen Aktor triggern, sobald eine bestimmte Menge an Ereignissen abgezählt wurde
  • (seltene) Ereignisse zählen und euch bei jedem Iterationsschritt über den aktuellen Zählerstand informieren lassen

Wir empfehlen, das Setup zunächst mit einem Action Button (zur manuellen Auslösung) sowie einem Nachrichtenaktor aufzubauen, da es sich so am einfachsten testen lässt. So geht's:

  1. Einloggen bei Conrad Connect und ein neues Projekt starten.
  2. Den Zähler findet ihr auf der linken Seite unter Funktionen / Sonstige.

  1. Verbindet also in einer Reihe Action Button - Zähler- sowie Pushover (bzw. alternativ einen Nachrichtenaktor eurer Wahl).

Erster Fall: Sende eine Push-Nachricht genau dann, wenn der Zähler 3 Ereignisse abgezählt hat und setze dann den Zähler wieder zurück.

Start Index: Zahl, mit welcher der Zählvorgang startet zu zählen
Stop Index: Zahl, bei deren Erreichen der Zählvorgang abgeschlossen (Done) sein soll
Step: Schrittmaß beim Zählen, soll immer n+1 höher gezählt werden, tragt hier eine '1' ein
Reset Option: Bei 'True' wird der Zähler nach Erreichen des Stop Indexes wieder auf den Start Index zurückgesetzt
Benachrichtigen wenn: ON (alternativ das Trigger Signal eines anderen Sensors)


Benachrichtigen wenn: Done (also nur, wenn der Zähler den Zielwert erreicht hat
Nachricht: Gewünschte Textnachricht, wenn Zielwert erreicht

Zweiter Fall Sende bei jedem zu zählenden Event eine Push Nachricht mit dem aktuell Zählerstand.


Start Index: 0, wenn ihr mit 1 anfangen wollt zu zählen!
Stop Index: eine sehr hohe Zahl, da wir defacto immer weiter zählen wollen
Step: Schrittmaß beim Zählen, soll immer n+1 höher gezählt werden, tragt hier eine '1' ein
Reset Option: "False", da wir auch bei Erreichen des Stop Indexes den Zähler nicht zurücksetzen wollen
Benachrichtigen wenn: ON (alternativ das Trigger Signal eines anderen Sensors)


Benachrichtigen wenn: Iterating (also bei jedem Weiterzählen)
Nachricht: Gewünschte Textnachricht sowie der Parameter mit dem aktuellen Zählwert

Frage oder Meinung? Hier kostenlos anmelden und mitreden!

Anmelden oder Registrieren, um zu kommentieren.